Junte-se à Honeywell no coração do Texas para a HELI-EXPO 2017

Junte-se à Honeywell no coração do Texas para a HELI-EXPO 2017

February 05, 2017

Conectividade, segurança e eficiência operacional serão o foco da presença da Honeywell na HELI-EXPO, a conferência e a exposição mundiais de helicópteros comerciais.

O evento, organizado pela Associação Internacional de Helicópteros (HAI) e realizado entre os dias 07 a 09 de março em Dallas, deve atrair mais de 20.000 participantes representando fornecedores de helicópteros e fabricantes de estruturas de 80 países.

Em seu estande (número 5423), a Honeywell irá mostrar uma variedade de tecnologias para helicópteros projetadas para tornar helicópteros mais eficientes, seguros e conectados.  Na véspera do evento, a Honeywell vai lançar a anual Helicopter Industry Forecast, que oferece uma perspectiva única das tendências de indústria.

HELI-EXPO

As sessões a seguir são abertas para todos os participantes do evento. A Honeywell vai realizar quatro sessões sobre Como usar o helicóptero conectado, às 11:00 e 15:00 na terça-feira, dia 07 de março,  e na quarta-feira, dia 08 de março, na sala A305. Junte-se à nossa equipe com as mais recentes novidades para a conectividade de helicópteros.

Jim Ebken, Engenheiro de suporte de produtos da Honeywell, vai falar do briefing técnico do T53 na terça-feira, dia 07 de março, às 13:00, além do briefing técnico do LTS101, às 14:00 do mesmo dia.  Ambas as sessões serão realizadas na sala 145.  Jim também vai apresentar uma nova sessão sobre a nova Matriz de risco de mecânica na quarta-feira, dia 08 de março, às 12:00 na sala C143.

Tom Neumann, Diretor sênior de negócios de helicópteros comerciais, e Bob Richardson, gerente de negócios, vão falar sobre produtos e serviços da indústria e como a conectividade melhora a operação durante a sessão Conectividade para Segurança como parte do Desafio de Segurança de Hélice da HAI, no dia 0 de março às 08:00, na sala C140. Saiba mais sobre o programa aqui.

Operadores de ambulância aérea em helicóptero (HAA) podem aprender como implementar um programa de certificação de qualidade operacional de voo (FOQA) com sucesso ao participar do curso com duração de um dia, FOQA e a Regra HEMS/HAA, no dia 05 de março, antes da abertura da exposição. Você pode conferir o conteúdo do curso e se registrar para essa sessão aqui.

O estande da Honeywell contará com os seguintes produtos:

Sistemas de Comunicação

O portfólio de comunicação da Honeywell inclui várias soluções de banda larga via satélite para plataformas com asas rotativas.

  • O Sky Connect Tracker é um sistema all-in-one que permite comunicação simultânea de voz, texto, rastreamento de frota e monitoramento dos dados de voo em tempo real (FDM) em uma única caixa, cortesia da cobertura global fornecida pela rede de satélite Iridium®.
  • Usando um pacote de software de alta taxa de dados, o Sistema de comunicação por satélite Aspire 200 reduz os impactos da interferência da lâmina da hélice para criar um ambiente de alta largura de banda para operadores de helicóptero no mundo todo.

Aviônica

A Honeywell é uma empresa líder no fornecimento de sistemas aviônicos para todos os tipos de aeronaves, incluindo helicópteros.

  • O sistema de referência inercial Honeywell LASEREF VI foi projetado para atender às necessidades exclusivas de operadores de helicópteros, incluindo o alinhamento otimizado para expedição rápida, níveis de qualificação de helicóptero completos e precisão para apoiar as operações SATCOM de alta largura de banda, mesmo em ambientes com GNSS negado.
  • Os produtos da Honeywell tais como os Vibration Monitoring/HUMS oferecem uma solução proativa para aumentar ainda mais a segurança.
  • O Sky Force Observer e o Sentinel são reconhecidos por possuir a melhor interface de usuário para apresentar e acessar dados a partir de mapas armazenados e sensores juntos para melhorar a eficácia da tripulação.
  • O BendixKing  MK XXI EGPWS é ideal para helicópteros mais leves equipados com VFR sem modo de rádio-altímetro e auxiliares.
  • O MK XXII EGPWS da Honeywell oferece funções altamente avançadas para helicópteros maiores equipados com IFR e rádio-altímetros.
  • O Radar climático Primus 660 se destaca em potência de transmissor, largura de pulso e sensibilidade de receptor.
  • O Altímetro KRA-405B da Honeywell e da Bendix King oferece escala expandida para operação de helicóptero e fornece resultados analógicos e ARINC 429 para interface com GPWS, prevenção de colisões e com outros sistemas da aeronave.
  • O Indicador TRA-45O EGPWS/Radar-Altímetro BendixKing é ideal para exibir a altitude via radar e as informações do EGPWS em um visor com cores vivas que é facilmente visualizado, mesmo em plena luz do dia.
  • O transponder KT 74 da BendixKing e os transceptores série KGX são item de série em diversas aeronaves de asa rotativa e possibilitam conformidade simples e acessível com o padrão obrigatório ADS-B.

Sistemas de Propulsão

Os motores de propulsão da Honeywell impulsionam helicópteros que voam em todo o tipo de missão com asa rotativa.

  • O motor HTS900 incorpora uma arquitetura de futura geração, projetada pela Honeywell com Compressor Centrífugo Duplo, aumentando a potência de saída da aeronave e, ao mesmo tempo, reduzindo o consumo de combustível.
  • Motores LTS101 da Honeywell foram entregues a clientes no mundo inteiro, registrando mais de 11 milhões de horas trabalhadas.

Teremos nossa experiência de realidade virtual de helicóptero comercial no estande. Com essa ferramenta de realidade virtual, você pode pilotar um helicóptero e visitar o hangar enquanto aprende sobre as capacidades de produtos de helicópteros sem sair do estande.

Se não conseguir participar da HELI-EXPO 2017, você pode conhecer mais sobre o portfólio completo de soluções da Honeywell para operadores de helicópteros aqui.