互联飞机启程在即:霍尼韦尔全球巡展带你感受“至联致远”

  • 霍尼韦尔波音757测试飞机今夏世界“巡回演出”,展示互联技术如何变革我们的飞行方式

2017年5月27日,中国上海  – —— 带上你的热情和期待吧!因为今夏最不可思议的酷炫之旅将在35000英尺的高空拉开帷幕。霍尼韦尔 (纽约证交所代码:HON) 即将展开以“至联致远”为主题的世界巡展,以展示其最新的互联飞机技术、应用及服务。此次巡展将让你近距离了解霍尼韦尔如何提升飞行员、乘客、运营人员的飞行体验。前所未有,乐趣无穷,不容错过!

这场首开先河的巡展将于5月31日(周三)在旧金山国际机场启程 —— 五十年前,同样在这座城市,嬉皮文化推动的“爱之夏”定义和影响了一代人。未来几个月内,属于霍尼韦尔的互联之夏将登陆全球十几个国家,数百位贵宾将有机会乘坐霍尼韦尔757飞机。广大飞行爱好者可以通过登录www.HoneywellRocks.com网站参与其中,获得身临其境的体验。

霍尼韦尔航空航天集团互联飞机事业部副总裁Kristin Slyker表示:“对于我们来说,最酷的事情就是减少飞行颠簸和航班延误,提高网速,进而为乘客创造更舒适的飞行体验。我们通过高速、实时的数据传输与分析来避免恶劣天气带来的影响,为飞行员做好更加完备的飞行准备。我们还借助技术手段对故障进行预诊断,力图消除因维修而引起的延误。”

“至联致远”巡展体验

为了此次巡展,霍尼韦尔专门为其波音757测试飞机做了新涂装,向世界展示互联飞机的力量。乘客将会收到VIP通行证,并得以亲身体验霍尼韦尔如何将软硬件相结合,打造互联飞机。

以下为部分重要技术展示:

  • 霍尼韦尔的 GoDirect飞行预览软件能够在起飞前为飞行员提供高度精准的三维跑道和地形预览图。
  • GoDirect气象信息服务能够为飞行员提供航线上的实时气象数据,使他们计划最安全高效的飞行路线,雷暴天气虽然听上去很酷,但安全永远第一。全新互联雷达功能全新互联雷达功能能够从其他飞机上获取实时气象信息,并通过应用程序共享,使得飞行人员可以准确知晓世界各地的天气情况。
  • 为确保乘客享受最佳的互联服务与娱乐功能,霍尼韦尔 GoDirect客舱互联提供了一套全面的卫星通信服务和解决方案。该服务可以访问十多个GoDirect应用程序和服务,包括实时电视、电视点播、高速宽带网络、视频会议、电子邮件和语音IP。
  • 霍尼韦尔 JetWave 系统使乘客得以接入国际海事卫星组织的GX Aviation服务,为其提供无缝连接且全球覆盖的宽带网络,畅享无异于家中或办公室的高速、稳定的网络。
  • GoDirect燃油效率软件通过对数据进行收集、监测和分析,帮助操作人员优化整个机队的燃油效率。如此一来,飞行员可以按照燃油效率最高的航路飞行,最大化节省燃油。
  • 霍尼韦尔 GoDirect互联维护服务帮助航空公司以更智能、更高效的方式进行机队维护工作。航空公司不再需要被动地应对辅助动力装置或机轮刹车等机械系统的维修问题。借助霍尼韦尔GoDirect互联维护服务,航空公司能提前主动排查故障,缩短飞机停飞时间。此外,掌握所需的数据也将使飞行更加高效,有助于提高准点率和乘客满意度。
  • “至联致远”全球巡展将前往美国、欧洲以及亚洲的多个城市,其下月在巴黎航展的亮相,必将成为此次巡展第一航段的亮点。霍尼韦尔757互联飞机将在以下城市提供VIP航班:

    • 5月31日,旧金山国际机场
    • 6月1日,达拉斯爱田机场
    • 6月9日,纽约拉瓜迪亚机场
    • 6月16日,伦敦斯坦斯特德机场
    • 6月17至20日,法国巴黎国际航空航天展

    第二航段将于7月展开,计划到访迪拜、天津、东京等多个城市。

    Slyker 表示:“U2刚出道时,我们就着手帮助飞机实现互联。如今,我们对于这一领域更富洞见,实现飞机互联的方式也更加专业且卓有成效。我们正将航空业引入数字时代,让飞行更美好。”

    霍尼韦尔 (www.honeywell.com) 是一家《财富》美国100强之一的互联工业企业,为全球客户提供专业的行业解决方案,涵盖航空和汽车产品及服务,楼宇、住宅和工业控制技术,以及特性材料。从飞机、汽车、住宅、楼宇、制造工厂、供应链到工人,我们的技术致力于万物互联,创造一个更智能、更安全和更可持续发展的世界。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时,霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前,霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国,旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国,并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息,请访问 霍尼韦尔中国网站, 或关注 霍尼韦尔官方微博和官方微信。

    本报道含有美国 1934 年《证券交易法案》第 21E 项定义的“前瞻性声明”。除对事实的陈述以外,所有其他声明可被看作是前瞻性声明,即关于我们或者我们的管理部门打算、期望、计划、相信或者预期将会或者可能会在未来发生的行为、事件或者发展所做出的声明。此类声明是我们的管理部门根据其经验和对历史趋势、当前条件、预期未来发展和其他相关因素的认知,做出的假设与估计。该前瞻性声明并不能保证未来的业绩,实际的结果,发展和业务决策可能与该前瞻性声明的设想不符。我们的前瞻性声明同样受到大量的风险和不确定性因素的制约,这可能会影响我们的近期以及长期的业绩表现。关于这些影响我们业绩表现的主要风险以及不确定性因素,我们已在提交给美国证券交易委员会的Form 10-K 以及其他文件中列明。

WeChat

霍尼韦尔航空航天

微信扫描二维码



联系我们

销售

提出您的需求以便我们的销售团队及时为您提供服务与支持!

联系销售

服务

为您正在使用的产品或者服务寻求支持?

联系服务

联系销售

谢谢

联系服务

若您已注册,请登陆后填写信息,以便我们即时联系到您。点击登录后,您将跳转到该页面填写信息。